This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700S-Q1:无效的 I2C 地址

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38700S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560116/tps38700s-q1-invalid-i2c-address

器件型号:TPS38700S-Q1


工具/软件:

尊敬的所有人:

我正在使用 TPS38700S-Q1、我想知道为什么序列发生器地址不正确?

在数据表中、它被写入 0x3C、然后在地址 0x07 处做出响应。
请告诉我原因。 这是否有任何影响?

我还有另一种情况;您能告诉我 I2C 通信中断时会出现什么行为吗?

每当我出现 i2c 中断时、都会观察到 SCL 为 1、SDA 为 0。

我尝试执行总线清除操作以生成 9 个时钟脉冲来取消阻止 i2c 从器件、但没有任何影响。

你有这方面的解决方案吗?

此致、

Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的提问!

    只是为了确认、您能告诉我您所使用器件的完整器件型号吗?

    另外、为了确认、 您是否还能够读取寄存器 0xF9 中的值、如下所述:

    当您提到 I2C 通信中断时、您能否澄清一下在这些情况下会发生什么情况? 这是否意味着 I2C 通信在中间停止? 在这种情况下、对 SCL/SDA 线进行示波器捕获会有所帮助。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、


    完整器件型号为 TPS38700603SRGERQ1。
    我确认在 0xF9 寄存器中读取 0x07。

    您能告诉我、此地址通常是保留的 I2C 地址是否会产生影响?
    为什么我有这个特殊的地址?


    对于第二个问题、我通过生成 SCLK 脉冲来解锁 i2c 从器件来解决这个问题。

    此致、
    Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的更新!

    这肯定有点奇怪、因为根据数据表、I2C 地址应为 0x3C。

    我正在与该团队再次核实、但与此同时、此问题是否在多个器件之间持续存在、还是仅适用于 1 个器件?

    我会在本周之前回复您。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的耐心。

    我刚跟团队再次确认、该器件的正确 I2C 地址实际上是 0x07。  

    数据表中有误、我会与团队合作修复。

    此致、

    Andrew Li