This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792 正在为无电电池充电、然后关断、现在已死电

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567462/bq25792-bq25792-was-charging-a-dead-battery-then-shut-off-and-now-is-dead

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750BQ25798

工具/软件:

我们的系统依赖于 USB 电力输送来运行、当充电器芯片失效时、无法与 BQ25792 和/或 TPS25750 通信。  充电器芯片可为整个系统供电。   仅包含电源接收器角色。  

今天上午,我在一夜之间运行我们的项目,以排空电池测试后来到这里。  电池采用 3S2P 配置。  我连接了合适的 USB-C PD 电源并开启系统(启用了 PD 系统的电流消耗)。  电池充电器默认设置为为为电池充电、它开始充电、系统启动。  大约 10 分钟后、系统将关闭、我根本无法重新启动系统。  查看 USB-TPS25750 PD 输入、我可以看到输入电压为 15V(这是我们配置 TPS25750 的要提供的电压)、但没有显示输入电流。  

TPS25750 芯片上输出的电压为 15 伏、并且其 LDO 正在工作、但 BQ25792 却没有任何作用。  我没有看到 BC_REGN 引脚产生任何电压、也没有看到 SW1/SW2 的任何波形。  我还移除了电池、仅在 USB-C 输入上运行。  我还尝试了桶形连接器、我们使用它作为可选的 12V 输入、但仍然没有乐趣。   我只能假定器件已损坏。   

是否有任何方法可以在不尝试与设备通信的情况下确定设备是否仍在工作?   如果 PD 芯片组无法正常工作、则无法为系统供电。  

提前感谢您的帮助。  

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    如果电池已充电、由于内部电池 FET 从 BAT 到 SYS 的二极管、SYS 引脚上应出现电池电压。  您是否使用 shipFET 进入运输或关断模式?

    如果充电器完全未通电、您是否可以使用电阻表测量 VBUS、REGN、PMID、SW1、SW2、 SYS 和 BAT 接地电阻。  如果它们的电阻都相当高、则向 VBUS 供电并测量示波器上的 REGN 电压。  如果 V (REGN) 脉冲 7 次、随后停止、会出现故障情况、充电器会自动进入高阻态模式。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    非常感谢您的快速响应。  关闭电路板后、在未连接电池的情况下完全未供电 I 测量了您指定的电阻。  以下是我的测量结果:  

    VSYS =高阻抗

    REGN =  150 欧姆

    PMID = 40K Ω

    SW1 和 SW2 = 2.4 兆欧

    SYS = 5.8 兆欧

    BAT = 2.4 兆欧

    我还在插入 USB-C 插头时用示波器查看了 REGN、它保持接地、没有任何脉冲。  

    我猜 REGN 只有 150 欧姆是吸烟枪。  

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    是、REGN 损坏。  PMID 接地也是一个低电平位。  REGN 上是否有一个额定电压为 4.7uF >=10V 的陶瓷电容器、该电容器非常靠近 IC REGN 引脚或 GND、并且连接时不超过 1 个过孔?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我直接查看 PCB 布局、REGN 引脚有一个 4.7 μ F 35V 电容器接地、没有过孔直接连接。  该电容器距离器件约 100mil。   我们还使用 REGN 为连接到 STAT 引脚的 LED 供电。  我计算出 20mA 流过该 LED 的情况。  查看数据表时、我看到 REGN 可以提供至少 30mA。  我是否应该担心从 REGN 拉取 20mA?  

    此致、  

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    REGN 的 20mA 处于规格范围内。  芯片未通电时、FET 是否介于 VBUS 和 PMID 之间?  REGN 由 PMID 供电。  我看到 REGN 损坏的唯一原因是 VBUS 和 PMID 上的过压、但通常也会损坏 VBUS 和 PMID。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我附带了一部分原理图、其中包括 BQ25792、以供您查看。   我看到多个电路板 (3) 可能出现 BQ 芯片故障、我担心可能出现问题。  这是一款新产品、也是我们首次使用该器件。  这张图片未显示状态 LED 电路、但我们的 LED(和限流串联电阻)连接在 REGN 和 BCSTAT 之间、没有外部 FET 驱动 LED。   另外、编程电阻器也未显示。   

    另请 Jeff、最高工作温度是多少?  我知道芯片具有热关断保护功能、数据表显示最高结温为 125°C、但器件的实际最高工作温度是多少?   

    再次感谢您的帮助。  

    此致、  

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我在原理图上没有看到任何明显的问题。

    最高工作温度为 125°C。  许多客户在此温度下使用它。

    您是否遵循了数据表或 EVM 布局部分中推荐的电路板布局布线?  REGN 电容器如何连接到 REGN 引脚并返回到 GND 引脚?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    是、我们遵循了数据表中指定的推荐电路板布局布线。  正如我在上一篇文章中提到的、4.7uF 35V 陶瓷电容直接连接到 REGN 引脚、另一端连接到通过两个大过孔连接到接地平面的小型覆铜。  很高兴知道芯片可以在如此高的温度下运行!   如果芯片上没有连接电池、是否会出现问题?  对于本产品、电池是可选件、某些装置可能未连接电池。   

    此致、  

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    如果/CE 引脚和 BIT 仍然启用充电并且由于电阻器缺失而没有 TS 故障、则 BQ25792 不适用于无电池运行。  但如果没有电池就不会损坏它。  主要问题是重复的电池 OVP、这会导致转换器关断 30ms。  如果 SYS 上甚至有很小的负载、SYS 也会崩溃。  您可以将其替换为 pin2 引脚和 reg2reg BQ25798、后者仍然具有 BATOVP 事件、但转换器不会关闭、因此 SYS 不会崩溃。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我将考虑将来转向 BQ25798。  我可以使用相同的 EEPROM 配置、还是需要构建新映像?   关于电池缺失问题、我会在未检测到电池时禁用充电启用。   关闭电池充电是否可以解决 SYS 电压崩溃问题?  

    此致、  

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    相同的 EEPROM 配置。  关闭电荷可防止 SYS 崩溃。

    此致、

    Jeff