This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56EVM-066:如何计算前沿消隐和斜率补偿电路值?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56EVM-066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568862/ucc28c56evm-066-how-to-calculate-leading-edge-blanking-and-slope-compensation-circuit-values

器件型号:UCC28C56EVM-066


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我计划使用 UCC28C56 PWM 控制器 IC。 我指的 是 UCC28C56EVM-066。 我看不到以下电路的计算结果

1.前沿消隐电路

TI 如何到达 C23=22pF、R26=2K 和 R27=127 Ω?

2.斜率补偿电路

TI 如何计算 R23=15K、C21=2.2uF、R222=4.02K?

 

3.软启动电路

C17=330nF、R13=20K 背后的计算结果是什么?

有人能帮我计算上述元件吗?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    (1) 和 (2)、请参阅以下文章第 4 节。

    使用 SiC MOSFET 实现 800V 牵引反向的高密度辅助电源

    (3) 对 C17 和 R13 以及 C9 和 C10 以及负载进行调优、使 Vout 在满载时上升时间约为 10ms。 您可以从 C17 和 R13 开始、并具有您的目标输出电压上升时间(在 EVM 中、800Vin 和 2.7A 时为 10ms)、然后在基准调试期间、调整 C17 和 R13 以获得大约 10ms 的输出电压上升时间。