This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H3024-SP:使用不带看门狗的 IC。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H3024-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568934/tps7h3024-sp-using-ic-without-watchdog

器件型号:TPS7H3024-SP


工具/软件:

您好、

我是 iWave Global 的 Dinesh。 我需要澄清一下、我们是否可以使用 TPS7H3024-SP 仅在没有看门狗的情况下进行复位。 如果您有任何航天级 IC 意味着什么、请分享。 期待我们的回应。

此致、
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    是的、不需要使用此器件的看门狗功能。  如果您不想使用看门狗计时器、WD_TMR 引脚可以保持悬空、这将略微降低 IC 的静态电流、并导致 WDOb 输出将 等于 PWRGD 输出。  

    谢谢、

    Sarah