This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:PWM 控制器选型和参考设计

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037, UCC2808A-1, UCC28C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568970/ucc28c40-selection-of-pwm-controller-and-reference-design

器件型号:UCC28C40
主题中讨论的其他器件:LM25037UCC2808A-1

工具/软件:

尊敬的团队:

我是 CG Power and Industrial Solutions Ltd.的 Ratnesh Maggar 我们在铁路行业工作、目前正在开发一种符合 IEC 60571 标准的新型直流/直流电源模块。

请帮助我们选择可靠的低功耗 PWM 控制器、并根据下面提到的规格提出符合我们要求的任何新技术或参考设计?

开发规范
输入电压   40V 至 160V
注意事项 两个输出均为 300W
输出电压 ±15V
隔离 3000 V 交流
输出电流 10A.
燃油效率更高   88%至 89%
拓扑 推挽  

 

此致、

Ratnesh Maggar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    UCC28C40 不适用于推挽。 UCC2808A-1 或–2 为。 LM25037 是另一个可以考虑的问题。