This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:将 PN#LP2989AILD-3.3/NOPB 的褪色问题标记为 SO#422376)

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562425/lp2989-marking-faded-issue-for-pn-lp2989aild-3-3-nopb-so-422376

器件型号:LP2989


工具/软件:

高科技、

PN#LP2989AILD-3.3/NOPB

PO#029-C6268

数量:144.

D/C:2439+5 &批次代码: 4215244EM4

我们的客户收到以上配件后发现全部都有褪色的问题。

有关详细信息、请参阅随附的图像。

他们想知道原因是什么。

是正常现象吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    我正在审核您的请求。 请在 2 个工作日内回复。

    谢谢

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    我是否可以获得有关此案例的最新信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    我已询问过我们的 PE 团队、并将在收到回复后在此处进行更新。

    谢谢

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、军-

    我检查了封测网站、看起来这是正常现象。

    请参阅以下回复:  

    '通过手动检查、如果以小角度查看装置、则仍然可以读取标记。 这是因为模具表面粗糙度的变化。

    我们即将推出的 AVI 能够读取标记。 通常、我们建议客户优化 AOI 设置、以便读取标记“

    希望这有所帮助。

    谢谢、

    SU