This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480 输出电压低于预期值。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565147/lm7480-q1-lm7480-output-voltage-is-lower-than-expected

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480

工具/软件:

您好:  

我已按照 LM7480 数据表中的设计说明进行了设计。 它适用于 12V 系统、目标是通过 ISO 7637-2(脉冲 1、2、3)和 ISO 16750-2(未抑制负载突降)标准。

在测试原型时、我在输出端看到 6.8V 电压、直到 13V 时才会开启。 输出在输入侧一直保持在 6.8V、一直到 30V。 (根据设计过程,我期望输出被钳位在 25V 左右)。 有什么可以立即从原理图中跳出来的吗? 如果不是、如何诊断问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadir:

    请探测以下信号。

    VIN、VS、HGATE、VOUT。

    VS、VCAP、HGATE、VOUT。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    我无法访问 4 通道示波器、因此我需要在 VIN 上捕获 4 次。 希望这很有用。 最后一次捕获的 CH2 的测量值为 5V/div、否则所有捕获的设置都相同。

    谢谢您、

    Kadir E

    CH1:VIN/CH2:VS

    CH1:VIN/CH2:HGATE

    CH1:VIN/CH2:VOUT

    CH1:VIN/CH2:VCAP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadir:

    您的最大输入电压(包括瞬态)是多少。

    我看到您选择了共源拓扑、哪些信号需要它来进行某种钳位。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    9V 至 16V、标称值为 12V、瞬态 Vmax 为 100V。 是的、希望 Vout 钳位在最大 25V

    此致、

    Kadir E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadir:

    感谢您提供信息。

    我看到您使用了一个 62V 齐纳二极管、其最大钳位电压为 65.6V、即>65V

    我建议改用 56V 齐纳二极管、其最大钳位为 58.8V

    接下来、齐纳二极管的额定功率为 1W、因此可以减小串联电阻 R5。

    根据功率耗散公式、您可以使用~2.5k 电阻、并且功耗仍然小于 1W。

    请 在 R5 上使用 2.5k 电阻器进行测试、它可以正常工作。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    这样可以解决输出电压问题吗? 目前、其夹紧在 6.8V 处、轮 ID 预计其在 25V 左右。

    此致、

    Kadir E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadir:

    是的、它会解决这个问题。

    您也可以在不更改齐纳二极管的情况下进行确认。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    我已经尝试用 2.5k 来代替 R5、并且在输入电压为 12V 时、输出电压高达 8.4V。 我将其降低到 1.8k、然后降至 1.3k、输出电压分别上升到 10V 和 11.6V。 我是否可以使用 1k 2W 电阻器并获得 3W 齐纳二极管? (1SMB5943BT3G)。 这会引起其他问题吗?

    此致、

    Kadir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R5:2.5k Vin/Vout

    R5:1.8k Vin/Vout

    R5:1.3k Vin/Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadir:

    您可以执行该操作。

    只是好奇、

    当 R=2.5k 时、VCAP 和 HGATE 的行为是什么?

    是否有 4 通道示波器?

    此致、

    Shiven Dhir