This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:PSpice 模型中 RTN 引脚的用途

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568902/lm74720-q1-purpose-of-rtn-pin-in-pspice-model

器件型号:LM74720-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

在 PSpice 中生成 LM74720 符号时、出现一个名为 RTN 的引脚、我无法与数据表中显示的实际引脚建立关联。 请查看下面随附的屏幕截图

您能了解它的用途以及我们在仿真中如何处理此引脚吗? 将引脚悬空会导致 pspice 中出现误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    存在复制器件的引脚排列的情况、可以忽略该错误。 可以将其接地。

    此致、

    Shiven Dhir