This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:I2C 无法正常工作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562981/ev2400-i2c-not-working

器件型号:EV2400
主题: BQ76952 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

EV2400 上的 I2C 接口无法正常工作。 该单元可以正常开启、也能够通过 SMB 接口通信、但 I2C 端口无法正常工作。 该单元已与另一个正常工作的 EV2400 进行交叉检查、并发现确实存在故障。

您能否确认硬件是否适合更换/退回?

此致、

Marvin A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    使用什么 EVM 或测量仪表来确认 I2C 性能? 是否从 EV2400 输出了通信、是否正确上拉?

    客户故障分析流程可在下面找到:

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    用于验证 EV2400 功能的电量监测计是 BQ76952。

    初始 EV2400 接口无法通过 I2C 与 BQ 芯片建立通信。 为了确认问题、使用同一 BQ 芯片对第二个 EV2400 单元进行了测试、并成功建立通信。

    这样可确认第一个 EV2400 接口出现故障。

    您能否确认硬件是否适合更换/退回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我不确定 e2e 是否是正确的论坛。 您能否通过电子邮件直接与我联系?  

    谢谢、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    我给你发了一封电子邮件。 请检查。

    谢谢。此致、

    Marvin