This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606A-Q1:SM700:客户 NVM 支持的寄存器 CRC 检查

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568796/bq79606a-q1-sm700-customer-nvm-backed-register-crc-check

器件型号:BQ79606A-Q1


工具/软件:

TI 团队大家好:

实现 BQ79606 的 SM700 时。  我们无法确认相关地址区域。

您能告诉我们受 CRC 保护的 OTP 支持客户寄存器的确切地址范围。

它是否只指这些领域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 数据表的第 8.5.1.8 节:0x0 和 0xC7 之间的寄存器是 OTP 寄存器、因此包含在 CRC 中。

    此致、

    Bo