This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:UCC28C40:

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, UCC28C40, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567273/ucc28c40-ucc28c40

器件型号:UCC28C40
主题中讨论的其他器件:UCC28C42TINA-TI

工具/软件:

我们使用 UCC28C40 示例模型进行了仿真、并根据 UCC28C42 文档的典型应用设计原理图进行了修改。 我们观察到仿真结果并不合适、我们无法了解您能帮助我们解决问题(特别是我们观察到 Vpwm 没有正确出现)时遇到的误差是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们需要检查您的仿真电路。 是 TINA TI 吗? 请提供您的仿真文件、以便我们能够对其进行审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DC.TSC

    尊敬的团队:  

    请查找在 TINA-TI 中完成的仿真文件。 期待您的答复。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的变压器极性似乎不适用于反激式。 需要校正极性并重试。

    当 U8 导通时、次级侧不应看到导通 D13 和 D16 的电压、但您可以看到。

    如果这是正向拓扑、则会丢失输出电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DC_2D00_Web-Bench.TSC

    尊敬的团队:

    我更改了变压器极性、但仍然无法看到正确的输出。 我还没有发现我遗漏的任何东西。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供更新后的仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DC-Updated.TSC

    HII、

    请找到更新后的仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    R20 = 1.76 Ω、15V/1.76 Ω= 8.5A、R20 太小、R17 = 10 Ω、流量为 8.5A、所以压降为 0、其值太大。  

    您需要确保阻抗匹配。 例如、如果更改 R17=0、R20=R19 = 1k、则整体正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5707.DC-Updated.TSC

    HII、

    我更改了您上面提到的值、但仍然没有获得正确的输出、我还附加了仿真文件。 R14 值和 R4 值是否仅正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    但我得到的结果总体上可以满足您预期的 24V 和 15V 电压。 我使用的文件已附加。 候选时间常数。 随附了我的仿真结果、其中显示了 23.5V 和 14.8V、因此非常接近您的预期输出。

    .e2e.ti.com/.../e2e-ucc28c40-DC_5F00_hh1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我检查了仿真、并观察到 Vpwm 脉冲不正确。 另外、在运行仿真时、如果我将结束显示时间增加到 1 以上、则会出现收敛问题。 请检查分析参数并帮助我解决此问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 1s 仿真时间需要非常松散的容差来处理 1s 完整仿真以及低于 us 的精度。 我认为 TINA TI 无法满足这种大型存储要求。  

    为什么需要长时间仿真? 您的仿真目的是什么? 转换器处于稳定状态、因此您已经了解所需的一切、需要的仿真时间为 10ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    我在数据表中看到、没有提供任何公式来查找 RSS 和 CSS 的值。 此值的计算形式是什么?如果我希望从 5ms 开始、我应该使用什么值。 请帮助解决此问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅下面的内容来估算软启动时间。

    (+) UCC28C44:软启动时间 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛