This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4001-SP:需要了解此降压转换器与降压稳压器的差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4104-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568484/tps7h4001-sp-need-to-know-the-difference-of-this-buck-converter-and-buck-regulators

器件型号:TPS7H4001-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7H4104-SEP

工具/软件:

您好、  

我是 iWave Global 的 Dinesh。 我已经检查 了 TPS7H4104-SEP 器件、这是一款降压转换器。 我已经对此进行了检查、并了解到降压转换器和降压稳压器都是相同的、只是降压转换器没有用于调节电压的反馈环路。 但我已经在数据表中检查了反馈环路是否存在。 您能告诉我、无论是降压转换器还是降压稳压器、它们之间有何差异? 期待我们的回应。

此致、
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    术语“降压转换器“和“降压稳压器“可互换、通常指的是同一个术语。  

    TPS7H4104 和 TPS7H4001(以及我们的其他航天级集成开关降压转换器)包含反馈和用于调节输出的控制环路。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能告诉我为什么在“降压转换器“部分列出它?

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    正如我在上一次答复中所说的那样。 这两个术语可互换。 但是、我不明白您所指的是什么。

    在 TI.com 上、这两款器件列在“FET AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)“部分下、并且产品文件夹标题均标记为“同步降压转换器“。 在这两个数据表中、器件也称为“降压转换器“。 尽管术语“降压稳压器“出现在 TPS7H410x 数据表中、但它与“降压转换器“的含义相同。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的澄清。

    此致、
    Dinesh