This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54538:5V Raspberry Pi 下电上电

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566867/tps54538-5v-raspberry-pi-power-cycling

器件型号:TPS54538


工具/软件:

您好:

我将使用此稳压器为 Raspberry Pi 供电。 我有一个 Pi 插入的电源板、电路就在这里。 我实质上复制了为 5V 5A 提供的示例电路、并从 12V -> 5V 运行稳压器。 此电路确实工作正常、Pi 启动、我可以运行大约 5-10 分钟、但 Pi 重新启动并卡在重新启动循环中、它从不会恢复。 在调试问题时、我们发现将一个小风扇指向组件会阻止此行为的发生。 我怀疑 Pi 过热、因此断开 5V 电路输出并单独为 Pi 供电(无风扇)、这从未出现重新启动问题。

由于某种原因、似乎稳压器过热。 或者、Pi 的电流消耗尖峰会在稳压器上触发与温度相关的不良瞬态响应? 请参阅以下跟踪数据。 5V 线路上出现掉电现象、这似乎导致了重新启动。  

非常感谢任何关于电路更新的建议。 该稳压器应该足以为 Pi 供电。 我了解到 Pi 4S 在使用电源时可能比较挑剔、但再说一次、它确实有效、然后导致电压骤降。 我希望重新定位、并希望解决此问题。  


稳压器原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo 

    我们将检查并回复您。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这可能是由于从负载侧看到过流、并且输出会降低、

    您可以尝试增大输出电容器、但即使这种电容器在短时间内也可能有所帮助。

    您能否检查在此 Vout 压降情况下电流是否处于高值?

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电容增加了一倍、这似乎有所帮助。 我需要进行一些额外的测试、看看重新启动是否再次发生、但这可能很简单。

    感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TinMan、

    你还需要我的帮助吗?

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我最初向另一电路板添加了额外的输出电容、以便在工作台上对其进行测试。 我只是在原始问题板上尝试过它、但这并不是在修复它。 但我认为这可能是一个单独的器件问题。 我使用的第二块电路板没有重新启动问题、现在我正在查看第三块电路板(未修改的电路)。 我可能会用新的电脑控制器替换电脑控制器、看看它是否能解决问题。 感谢您的帮助。