This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:热插拔建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568389/lm5066-hot-swap-recommendation

器件型号:LM5066
主题: TPS1685 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

LM5066 和 TP2490 有何区别?

此外、您能否建议如何满足 48V/30A 输入要求的插拔控制器?

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 TPS1685 电子保险丝。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    TPS1685 也支持背对背 FET 吗?

    该器件如何保护反向电流?

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、在这种情况下、我们需要使用 LM5050 以及 TPS1685。 首先 TPS1685、然后是 LM5050。