This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:TPS1685 通过单独的 VDD 和 RILIM 计算供电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566858/tps1685-tps1685-power-from-separate-vdd-and-rilim-calculation

器件型号:TPS1685


工具/软件:

您好、

我考虑使用 TPS16851 来保护半导体测试插座。 但是、使用为 DUT 供电的同一 VDD 为 TPS16851 供电会导致我们的泄漏(DUT 关断测量)测量结果出现问题。 是否可以通过单独的 VDD 为 TPS16851 供电?  

此外、对于均流电流 、必须根据公式 12 选择每个电子保险丝的 RILIM。 RILIM =(1.1 × N×RIMON)/3、其中 N =并联链中的器件数量。

如果我对 2 个器件使用该公式、例如在 TPS1685EVM 上、则会产生 1613Ω、这是 TPS1685EVM 上使用的两倍。 (1.1 * 2 * 2200)/3 = 1613。 如果我使用 n = 1、则可以解出到 806Ω。 即 TPS1685EVM 上使用的放大器。 此公式是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.您想单独连接 VIN 和 VDD 吗? 是的、这是可以做到的。 您能以何种方式分享原理图或方框图吗?

    2. 是的,公式是正确的。 EVM 可使用不同的值。 您可以更改电阻并进行检查。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速答复。 请参阅下面的粗略方框图。 如果您需要更多详细信息、我很乐意提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、这应该没问题。

    “你听我说。“