This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60430-Q1:Texas_Instruments_ LMR604305SRAKRQ1

Guru**** 2555100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562171/lmr60430-q1-texas_instruments_lmr604305srakrq1

器件型号:LMR60430-Q1


工具/软件:

e2e.ti.com/.../Texas_5F00_Instruments_5F00_LMR604305SRAKRQ1.pptx

尊敬的专家:请查看所附的原理图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinyas:

    您能提供有关应用的更多信息、以便我能够确保原理图设计正确吗?

    VIN、VOUT、FSW、LOAD、运行模式、 电感器器件型号等

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Dino

    这适用于汽车应用。我们将其用作初级降压转换器、从而使我们的微控制器启动。PGOOD 将作为微控制器的硬复位、这使其对于我们的应用至关重要。

    VIN =车辆范围内的电池电压为 8V 至 16V

    VOUT = 5V 固定(使用 TI 的固定型号)

    Fsw=400kHz(希望获得更好的 EMC 性能,因为它是我们的主降压转换器)

    负载包括微控制器和其他外设、这些外设在最坏的情况下提供大约 2.6A rms 的电流

    电感器器件型号:LCXND6060YEL100MMG

    IC 用于 FPWM 模式

    有关更多信息、请参阅随附的 PPT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinyas:

    IC 的原理图看起来不错、对 EMI 滤波器有疑问。

    客户使用多大尺寸的电感器? 我在原理图上没有看到电感值。

    布局看起来大多不错、请围绕 C63038 和 63067 旋转、以便  C63038 的 VIN 端子 尽可能靠近 VIN 引脚。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修

    L63004 是 6.8uH 输入滤波电感器

    L63006 是 10uH(6*6 尺寸)输出电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino

    感谢您的快速答复

    我也有一个后续问题。

    注意:电流电路更改为自动模式  

    我需要满足睡眠电流要求。

    您能否提供约 100uA 至 200uA 的较低负载电流的效率曲线、因为以下代码段仅在 1mA 之前。

    为了满足睡眠电流要求、因为它在较低的负载电流下具有更好的效率、我通过保持另一个电路不变将设计更改为自动模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinyas:

    与我们的团队交谈、看看我们是否有这些数据。 我们会尽快回复您。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、数据有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinyas、

    如果您有一些 3.3V 输出电压数据、这是否适合您?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 5V 固定-LMR604305SRAKRQ1、因为我必须证明我的设计。

    但在此之前、请提供 3V3 固定数据、将在我的计算中暂时使用该数据、直到您提供 5V 固定电压的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinyas、

    这就是 3.3VOUT 对应的值。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dino、

    它是否也与 5V OUT 类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinyas:

    效率会稍高、但也非常相似、仅占几个百分点。

    谢谢、

    Dino