This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:从 I2C 控制 PP_HV 开关

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568354/tps25751-control-the-pp_hv-switch-from-i2c

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好支持团队:

我们设计了一个可由 USB PD 电源或标准电源供电的电路板。

如果源与 PD 兼容、那么我们打算使用 TPS25751D 协商 20V/5A 曲线。

如果电源只是不支持 PD 的标准电源、则  TPS25751D 无法协商任何内容。 在这种情况下  、如果电压处于由其他元件监测的正确范围内、我们仍然希望闭合其 PP_HV 开关。 我查看了 TPS25751 技术参考手册、但找不到是否可以使用 MCU 的 I2C 寄存器控制 PP_HV 开关。

请告诉我们这是否可行? 否则、我们只添加电子器件来绕过 TPS25751D。

此致、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrien:  

    如果电源只是不支持 PD 的标准电源、则  TPS25751D 将无法协商任何内容。 在这种情况下  、如果电压处于由其他元件监测的正确范围内、我们仍然希望闭合其 PP_HV 开关。 我查看了 TPS25751 技术参考手册、但找不到是否可以使用 MCU 的 I2C 寄存器控制 PP_HV 开关。

    您在此处所指的“正确范围“是多少? 根据 PD Type-C/USB 标准、非 PD 连接的标准功率范围最大为 5V/3A。 当连接到传统(非 PD) 器)器件时、TPS25751 能够支持 5V 供电和受电、并且不需要替代方案。 如果您所指的范围超出 vTPS2575Safe5V 范围 (4.75V 至 5.5V)(例如 9V 或 12V)、则需要外部电子器件绕过 1D。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、 尽管没有 USB PD 监控、但我还是希望通过内部 PP_HV 开关在 12V 到 20V (5A) 之间通过软件控制物切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrien:

    不进行 USB PD 协商的 12V-20V 不符合 PD Type-C/USB 规范。 TPS25751 旨在遵循规范、因此热插拔 12V 至 20V 等场景会被视为连接故障、并且不会启用 PPHV。 在这种情况下、您需要绕过 PD 控制器。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin