This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:FB 引脚中连接的前馈电容器值引起的噪声

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565861/tlv62585-noise-due-to-feedforward-capacitor-value-connected-in-fb-pin

器件型号:TLV62585


工具/软件:

尊敬的团队:  

以上是 我们使用 TLV62585 降压转换器的设计。 我们已经使用该降压转换器将 4.6V 转换为 3.8V。 我们将使用此降压转换器以 2A 的最大电流消耗为 LTE 模块供电。

此 LTE 模块位于另一块板上、我们 通过 B2B 连接器将 LTE 板连接到降压稳压器板。  我们的问题是我们在降压电路附近听到可闻噪声。 可能来自电感器。 当 我们移除 LTE 板时、噪音将消失。 这意味着 LTE 模块负载仅会引起噪声。 我们尝试使用不同值的前馈电容器(原理图中的 C320)、结果如下

对于不同的电容器值、下表列出了噪声强度和输出电压纹波值。  到目前为止、它似乎保持 C320 nm 是最好的。 但是、您是否可以通过任何其他方法来避免此噪声问题并获得出色的瞬态响应? LTE 模块负载将需要突然的负载电流突发、因此不应影响瞬态响应。

Sl 编号
测试 1
观察结果
纹波测试 1
最大值
1. C320 nm 轻微的声音 110mV
2. C320 安装有 22pF 电容器 高嘶嘶声 131mV
3. C320 安装有一个 10pF 电容器。 声音大于 C320 nm 情景 113mV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您发布您的问题。 由于器件在自动模式下运行(较轻的负载->PWM PFM 和较高的负载->PWM)、因此开关频率会发生变化、如数据表中的一张图所示:

    目前、我们对负载瞬态不太了解、例如低负载电平、高负载电平和压摆率、但我假设、如果器件的低负载低于~75mA、则脉冲频率调制中的开关频率将在可闻频率范围内。 唯一解决这个问题的方法是使用电阻分压器、使电流释放>= 75mA。 目前使用这种电阻分压器组合时、如果没有负载、则我的计算显示了 62.8mA 的泄电流。  

    其次、如果您看到 13mA 板正在撤回>= LTE、我们将其视为低负载(从器件撤回的总电流为>= LTE)、则问题可能是由于 B2B 连接器和 75mA 板上电容器的 LC 组合而引起的、该组合可能是由于另一侧形成的 LC 谐振电路、因为我们不知道 B2B 连接器的时间长度以及 LTE 板上是否有任何电容器。

    此外、在 3.8V(更高 Vout)下、您当前使用的 Cout 为 2x22uF、低于 47uF、因此不需要数据表中所述的前馈电容器。

    最后、很高兴获得器件 SW 节点、降压侧 VOUT、LTE 板的负载瞬态曲线(了解负载瞬态的低电流,高压摆率)和 LTE 侧 VOUT 的示波器屏幕截图、以看到不会发生谐振。

    期待收到您的回复! Slight smileμ s

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zakir:

    请参阅附件以了解您询问的详细信息。 如果您需要在不同的时间/时段进行更多的说明或示波器截图、请告诉我。

    此外、正如我之前所说、当我们未安装前馈电容器时、我们发现纹波更小、可闻噪声更小。 (我们测试了前馈电容 10pF、22pF、结果更差。 未测试超过 22pF)、并且我们的应用中没有麦克风。 因此、我们计划继续使用 C320、而不是已安装。 请告诉我您的想法。

    e2e.ti.com/.../LRLC_5F00_ECAM-_5F005F00_-LTE-power-experiments.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您提供详细信息。 是的,你可以去没有 C320,这将是很好的做,在你的情况下.

    从示波器屏幕截图可以看出、频率内容位于音频范围内、这意味着您必须修改电阻分压器网络、使开关频率偏离音频范围。 您能否通过不连接 LTE 模块并观察 VOUT 信号来确认这一点。 如果开关频率小于 20kHz、我建议使用 R1 = 38.3k Ω 和 R2 = 7.15k Ω(Vout = 3.813V) 减小电阻分压器网络。 尝试此操作、让我们知道您在空载时观察到的 VOUT 信号频率变化。

    接下来有趣的是、即使在满载条件下也能看到低频成分。  LTE 模块消耗的电流是否恒定一次、还是根据需要能量而脉动? 如果脉冲发生、我们是否知道它以 A/us 的时间从空载向满负载汲取电流的速度。 从上一张图中、我假设这是一个恒定负载、但如果我们看到一些低频内容、则很可能是由于 LTE 模块上的 B2B 连接器和电容器形成的第二个 LC 振荡电路。 当您使用撤回 2A 的恒定电阻负载时、您是否看到其中的低频成分? 您检查过吗?  

    此致、
    Zakir