This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:在独立模式下仅 CC 和 CV

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564574/bq25756e-cc-and-cv-alone-in-standalone-mode

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件: BQ25750BQ25756

工具/软件:

我只需使用恒流 (CC) 和恒压 (CV) 为电池充电、动态可编程恒流高达 10A

请确认我们是否可以 在独立模式下仅在 CC 和 CV 下使用 BQ25756E、而无需使用 I2C 接口、也无需额外的充电模式

另外、请知晓如何对高达 10A 的恒定电流 (CC) 进行动态编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25756E 可独立执行 CC 和 CV。 您必须能够更改 ICHG 引脚上的电阻才能执行此操作。 这可能意味着需要某种数字电位器。 但是、您将无法更改预充电功能。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的答复

    我需要在 1kHz 的开关频率下充电和不充电。 我是否可以 以 1kHz 的频率切换充电使能引脚 (CE) 来实现这一点

    或者是否有任何更有效的方法来实现这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    切换充电的应用是什么? 切换/CE 引脚应该可以切换电荷、但它可能无法实现您想要的功能。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对于电池诊断(阻抗测量)应用、我需要这种充电切换

    请知悉 CE 切换可以实现该目的

    谢谢

    阿比舍克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25756E 提供电流期间、外部器件是否会进行阻抗测量?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    是的。 根据电压和电流值、在外部进行测量。 BQ25756E 在 1kHz 上提供脉冲电流

    在充电输出到电池路径上使用外部 MOSFET 是更好的方法、还是更好地切换 CE?

    因为在 BQ25756E 中以 1kHz 的频率切换 CE 的响应时间会影响脉冲充电

    请告知您对此的建议

    谢谢

    阿比舍克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    这些波形取自数据表。 我担心在此应用中/CE 引脚的延迟。 我认为切换不适用于阻抗测量。

    在输出电池路径中添加 MOSFET 可能更好、但我也会担心器件会继续为输出电容器充电 至充满电、终止充电、并等待一段时间后开始备用充电。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

    我有几个问题,下面列出了

    1)  在 CC 充电过程中、如果将电池与充电器 IC 断开、BQ25756E 的输出电压将是多少

    2)  如果电池连接和断开连接、BQ25756E 的负载瞬态响应将是什么。 同时确认 BQ25756E 负载瞬态的时间响应

    请确认这些询问要点

    谢谢

    阿比舍克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    1) 充电器将进入充电充电振荡状态。 该电压取决于您的充电电压和再充电阈值。 从我们的 常见问题解答页面

    • 如果 BQ25750 或 BQ25756 的输出端未连接电池、是否会出现问题?
      如果 BQ25756 或 BQ25750 在未连接电池的情况下充电、则不会出现问题。 充电器将对输出电容器充电、达到充电电压、然后终止。 然后、电容器电压将下降并达到充电器的再充电阈值。 再充电时、充电器将重新开始该过程。

    2) 我们没有在断开电池连接的情况下测试负载瞬态。

    此致、
    Michael Bradbourne