This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:启动时过冲至 OVP

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC2818A, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563397/ucc28180-overshoot-up-to-ovp-at-startup

部件号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC2818AUCC28070A

工具/软件:

尊敬的 TI:

UCC28180 有问题。 启动时、直流链路电压的过冲达到计算得出的过压保护。

我认为、尽管在空载条件下启动、但这种行为并不正常。  

我应该减小或增大 VComp 电容吗? 哪一个?

您会看到 Excel 计算表、原理图和示波器屏幕截图、

绿色表示直流链路电压、红色、扼流电流、蓝色 Vsense

此致、Michael

e2e.ti.com/.../500W-PFC.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    实际上、与在有负载的情况下相比、PFC 输出在无负载启动时发生过冲的可能性更大。
    尤其是对于这类简单的控制器、其中“软启动“基本上由电压环路补偿元件控制。   

    为了加快瞬态响应并软化过冲、我建议减小 C115 的值。

    但是、这也会影响环路稳定性和总谐波失真、因此我还建议在 对 VCOMP 值进行任何更改后重新评估这些特性。  

    最后、在测试板上检查 C112 的值、确认该值实际上为 1nF、而不是某个可能延迟过冲检测的较高值。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ullrich、

    感谢您的信息、您能不能推荐一个 TI PFC IC、它不那么简单、我可以在空载条件下调整启动的位置吗?  

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    我建议考虑使用 UCC2818A PFC 控制器、此控制器具有软启动控制引脚 (SS)。  它没有 UCC28070A 那么复杂、它也有 SS 引脚、但也有两个通道用于交错式 PFC。   

    顺便说一下、当 PFC 启动时、它会从低电压向 ta 高电压为电容器充电。   
    无论 PFC 输出端是否有任何负载、进入输出电容器的电荷都可被视为高负载、直到达到调节输出电压。  因此在某种意义上、不存在“空载“启动条件、只是输出不会从 Cout 中删除电荷、即使 PFC 尝试向 Cout 添加电荷也是如此。  

    此致、
    Ulrich