This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD 32 轨器件–AMON10 及以上版本的页码映射和来自主机 PMBus 的温度读数处理器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568309/ucd90320-ucd-32-rail-device-page-number-mapping-for-amon10-onwards-and-temperature-reading-processor-from-host-pmbus

器件型号:UCD90320


工具/软件:

https://www.ti.com/lit/an/slva385/slva385.pdf

尊敬的 TI 团队:

我使用一个 32 轨 UCD 器件、并已将温度传感器输出端的 PTAT 温度连接到多个 Amon 输入端(特别是 AMON10、AMON11、AMON16 和 AMON24)。 使用外部主器件通过 PMBus 读取这些电压。

上面的应用手册提供了一个显示页码和输出轨之间关系的表、但它仅列出了直到某个点的映射(例如,页 0→轨 1、页 1→轨 2 等)。 但是、它不能清楚地指示电源轨 4 之后的输出电源轨的页码。

请您澄清一下:

  • 与 AMON10、AMON11、AMON16 和 AMON24 对应的页码是什么?
  • 是否有适用于所有 32 个输出轨及其关联页码的完整映射表?

  • 我应该遵循什么流程来读取 AMON10、AMON11 温度十六进制值?

谢谢、
Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    页面没有与 AMONx 有什么关系。 您可以将任何 Amon 分配到任何页面(导轨)。

    第一个配置的电源轨为 PAGE0 (rail1)。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva385 获取温度读数。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Yeang 通过 UCD 读取温度的程序是什么? 比如 Amon 11、amon10 和 Amon 23 针脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅之前 回复中发出的应用手册

    此致

    颐和