This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:浪涌电流关闭 TPS27S100

Guru**** 2556050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567498/tps27s100-inrush-current-is-shutting-tps27s100

器件型号:TPS27S100


工具/软件:

我目前使用 TPS27S100 并设置限制电流、但是放置电阻负载会导致大浪涌、从而关闭高侧开关。 如果我缓慢增加负载、施加固定负载、它会起作用、但不喜欢。 最初会导致大约 11A 的大浪涌尖峰。 是否有办法解决这个问题?

Hernando.angulo@kratosdefense.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hernando、

    您将电流限制设置为多大的阈值?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限值设置为 4A。 另一个问题、K (ILIM) 的典型值是多少? 目前使用 576 Ω 实现 4A 限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、该电路以 28V 的输入电压运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hernando、

    您能发送一个问题行为和良好行为的波形吗?

    Kilim 的典型值为 2000。 当您应用强过流条件时、相对热关断会激活、从而在电流限制激活之前立即关断 FET。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现技术人员使用的电源噪音很大、峰值很大、导致设备进入停机模式。 使用更干净的电源解决了问题。