This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 热敏电阻原理图

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568189/bq76952-bq76952-thermistor-schematic

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208

工具/软件:

上图通常是热敏电阻电路图。

在 TIDA-010208 中、TS1 电路图绘制如下。

即使电路按如下方式配置、也可以读取热敏电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您共享的一般热敏电阻电路实际上存在于 AFE 内部。 因此、您只需要在 TSx 引脚和 GND 之间连接 NTC 以及一个电容器以进行滤波。

    此外、该上拉电阻的值可配置为 18k 或 180k。 请参阅数据表的第 10.6 节。

    此致、

    Abhijtih