This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:采用 LM5045 IC 是否可以实现高达 5kw 的输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568132/lm5045-is-it-possible-up-to-5kw-with-lm5045-ic

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件: UCC28950

工具/软件:

输入 51.2VDC 输出 380VDC 5kW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 선규

    LM5045 是一款硬开关全桥控制器。 UCC28950 是一款谐振相移全桥控制器、能够更高效地支持更高功率的解决方案。 此外、该控制器可以轻松并联、以减少输入电流 I2R 损耗并减少输出纹波。 本 应用手册 展示了如何同步 3 个或更多 UCC28950  

    希望这有助于您快速入门。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L 希望使用 硬开关全桥 、而不是使用 谐振相移全桥、因为解决这个问题需要大量时间。

    使用 LM5045 IC 是否可以达到 5kw?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 선규

    这是可能的、但可能难以管理功率级上的功率损耗和元件应力。 我们采用 LM5045 时提供的最高电源参考设计是 PMP31092 、这是一种 140W 设计、峰值效率为 94.4%