This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:带现成变压器的 AC/DC 转换器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: WEBENCH-POWER-DESIGNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568457/webench-power-designer-ac-dc-converter-with-off-the-shelf-transformer

部件号:WEBENCH-POWER-DESIGNER


工具/软件:

您好:

我正在 WEBENCH 中搜索隔离式交流/直流转换器的原理图、我们只在所有原理图中搜索定制变压器。

我们需要以下规格:

- Vin = 230V AC

- Vout = 24V DC

- Iout > 800mA

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:  


    对于给定条件、我们无法找到大多数设计的现成变压器、因此选择了定制变压器。 但是、如果您需要任何建议、我们可以将您的问题转发给产品专家。

    请告诉我们。

    谢谢。此致、

    Umayal