This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:请查看原理图并有一些问题

Guru**** 2811575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM65635-Q1, LM2576HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568795/lm2576hv-please-review-the-schematic-and-have-some-questions

零件号:LM2576HV


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 LM2576HVS-ADJ 制作了原理图。 您能查看这个原理图吗?

输入:28v

输出:12V、最大 1.5A

关于原理图、这里有 2 个问题。

1.是否可以在输出引脚上使用 100uF 电容器? (EC2 的位置)12V、1.5A 输出条件下的建议值是多少?

->首先、我使用 webench 进行仿真、它表示电感值为 330uH、Cout 为 330uF。 但是、当我根据数据表中的公式 11 计算出 330uH 值时、计算出的值为 94uF。

2.您能猜到在原理图中添加 R24 电阻的效果吗? 因为前同事设计了此原理图、但他们不知道为什么添加 R24...

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    LM2576HV 是 TI 的旧器件(20 多年前发布)。 这里有很多更新的器件、这些器件将具有更好的规格和功能(如 www.ti.com/.../LM65635-Q1) 。 我会向您的客户推荐更新的器件。  

    ->首先、我使用 webench 进行仿真、结果表明电感值为 330uH、Cout 为 330uF。 但是、当我根据数据表中的公式 11(值为 330uH)进行计算时、计算得出的值为 94uF。

    请参阅  

    您可以使用 100uF、但是、为了获得更好的瞬态响应、330uF 将会更好。 您可以在 WEBENCH 上对此进行仿真、并查看输出电容的变化对输出电压纹波的影响。  

    [quote userid=“464516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568795/lm2576hv-please-review-the-schematic-and-have-some-questions 您能猜猜到在原理图中添加 R24 电阻器会产生什么影响吗? 因为前同事设计了此原理图、但他们不知道为什么添加 R24 ...

    我不确定 — 电阻器(如果用于缓冲动作)应与电容器 C337 串联、而不是并联。 这将在电路中增加一个额外的极点、这将影响电路的环路响应。  

    谢谢、

    此致、

    Taru