This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:TPS65251:设计咨询

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251, TPS543620, TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568446/tps65251-tps65251-design-inquiry

器件型号:TPS65251
主题: TPS543620TPS65265 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我原本计划 在电路板中使用 TPS65251、 但对于 5V 电压、我的电流要求最低为 5A。 但在提到的 IC 只有 3A。 您能根据我的要求推荐 PMIC IC 吗? 输入电压为 12V

所需的输出配置

5V 5A

3.3V 3A

1.8V 3A

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    对于给定的规格、建议使用 TPS543620。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    我希望对所有三个输出使用一个 IC (5V、3.3V 和 1.8V)  

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    是的、TPS543620 符合要求。

    附上了效率图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    似乎我们有一个错误的理解。

    我为我的应用设计了 3 输出单个 IC。

    我可以使用该器件 TPS65265RHBR 吗

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    对于三输出通道 IC、

    是的、TPS65265 将满足要求的规格。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    感谢您的确认

    此致、

    Abhishek