This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:【问题】LM5148 应用–电流检测共享(具有 INA226)、输出电压范围和环路稳定性

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, INA226, LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568735/lm5148-question-lm5148-application-current-sense-sharing-with-ina226-output-voltage-range-and-loop-stability

器件型号:LM5148
主题: INA226 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在使用 LM5148 设计电源、因此对于应用我有一些问题:

系统概述:

[LM5148-Q1 反馈]-[LM5148-Q1 输出]-Rs(电流检测)-[INA226]- I2C -[MCU - PWM 400kHz 输出]  

 └───────────────────────────────────────────────μ s ┘μ s

  • 我使用 INA226 来检测输出电流并通过 I2C 将数据发送到 MCU。
  • MCU 通过使用 PWM 信号向反馈电阻器网络注入电流来调节输出电压。
  • 输出电压需要可在 5V/10A 至 14V/3A 之间调节。
  • 开关频率设置为 2MHz。
  • MCU PWM 频率可以设置在 400kHz 和 1MHz 之间(当前使用 400kHz 和二阶滤波器)。

设计说明:

  • 在 12V 输出时、负载稳定、因此相位裕度优先。
  • 在 5V 输出下、负载会发生变化、因此交叉频率设置为约 92kHz。
  • 기술 문서 基于“SSZT335 T Ü V |德州仪器 TI.com 网站上的参考资料。

问题:

  1. 在 LM5148 和 INA226 之间共享电流检测电阻 (Rs) 是否可以接受? 是否存在任何顾虑或预防措施?
  2. 在此配置中、将输出电压从 5V 变化到 14V 是否安全、尤其是在环路稳定性和相位裕度方面?
  3. 这种整体方法是否合理? 您是否会推荐任何潜在的问题或改进?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题、我正在研究这个问题。 会返回到您的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好亨俊、  

    您的方法看起来合理、但仅需考虑以下几点:
    1.共享感应电阻器 (Rs):
    是的、这是可以实现的。 INA226 输入为高阻抗、因此不会加载电阻器。 关键是直接在电阻器焊盘上为 LM5148 SENSE 引脚使用适当的开尔文连接、然后在同一个电阻器上分接 INA226。 请使 INA226 布线尽可能短并远离开关噪声。
    2.将 VOUT 从 5V 更改为 14V:
    LM5148 支持宽输出范围。 稳定性将随工作点的变化而变化、因此请务必在两个极端条件下验证补偿。 通常、最低输出电压和最大 VIN/满负载条件是环路稳定性和相位裕度的关键因素。 您记下的交叉值看起来是合理的。
    3.一般性建议:
    •确保 Rs 值能够适应 LM5148 精度和 INA226 分辨率、同时保持损耗可接受。
    •如有需要、可在 INA226 输入端使用 RC 滤波器、以减少开关噪声拾取。
    •确保 PWM 转 FB 注入滤波器经过精心设计、可避免在环路中引入额外的纹波。
    •使用所选的 L/C 值验证整个 5V 至 14V 范围内的热额定值和环路响应。

    总体而言、您的配置是声音。 经过仔细的布局和补偿验证、它应按预期工作。

    谢谢。此致

    Naresh