This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916-Q1:需要 LED 驱动器的技术信息

Guru**** 2588745 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5916-Q1, TLC6C5724-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567801/tlc5916-q1-need-technical-info-for-led-driver

器件型号:TLC5916-Q1


工具/软件:

您好团队、在我们的一个 ASIL B 仪表组项目中、我们计划使用该 LED 驱动器 TLC5916-Q1、但借助该产品、我们面临着一些挑战、例如-MCU 无法通过 SPI/I2C 某些通道监控该问题、其次是 MCU 无法通过监控理解 IC 故障本身、尽管有些内部寄存器会指示 LED 故障和内部 IC 故障  

现在、我们决定使用 TLC6C5724-Q1 、它支持 SPI 通道、可用于对 MCU 进行持续监控、并且可以了解其内部故障和 IC 故障

请确认我的推理是否正确或是否有任何其他建议感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的专家将在下周检查并更新您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    您对此器件有何要求? 还是器件级 ASIL B?  

    您对此项目的日程安排如何? 实际上、我们的样片器件现在提供了更全面的 fusa 文档。

    您可以通过私人消息与我联系、以便我可以在新设备上通过邮件进行通信。

    BR, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们对系统的要求是 ASIL B、因此我检查了该 24 通道  TLC6C5724-Q1 器件足以满足 LED 故障监控等要求、并且其 SPI 易于与 MCU (RH850) 同步、并且可能是 MCU 可以像检测信号那样监控此类数据   、而不仅仅是检查中断基础或寄存器、因此这也有助于我们检测 TLC6C5724-Q1 的内部故障、完全故障、谢谢您的理解、确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    是的。 您的理解基本正确。 但如果您需要更详细的时基故障率和 FMD、我们将无法提供。 我们只有引脚 FMEA。 但新器件有完整的文档。

    BR, Gracie