This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:什么是抗噪电阻

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568289/tps63900-what-is-the-noise-immunity-resistance

器件型号:TPS63900


工具/软件:

大家好!

在 EMS 测试中、80MHz 周围的 VCC 电源系统出现电路故障、因此我们正在尝试找出原因和对策。

我们将在 EMS 测试中检查电源系统是否出现故障。

问题 1:TI 直流/直流转换器 TPS63900DSKR 如何承受抗噪性能?

问题 2:是否有任何外部对策?

我找到了以下应用手册。

降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计(修订版 A)

本应用手册的内容是否也可用于 TPS63900?

如果有任何其他噪音对策、请告知我。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    在 EMS 测试中、VCC 电源系统在 80MHz 周围出现电路故障

    您能否提供详细的故障行为?

    对于其他问题、应用手册应该起作用。 但我认为一种更有效的方法是在 VCC 电源和输入电容器之间添加磁珠。

    此致

    Lei