This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:关于 48V 电池充电器 UCC256403 LLC 设计的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, PMP40766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565361/ucc256403-questions-on-ucc256403-llc-design-for-48v-battery-charger

器件型号:UCC256403
主题: PMP40766 中讨论的其他器件

工具/软件:


TI 团队大家好、

我正在设计一个 LLC DC/DC 转换器、使用 UCC256403 进行电池充电。
我的电池规格如下:

1、标称电压:48 V

2.电压范围:39.2-58.7 V

3、充电电流:9 A

由于这是我的第一个 LLC 设计、我面临着几个难题。 我参考了 TI 的技术文档、并使用了用于设计过程的设计计算器。

e2e.ti.com/.../UCC25640x_5F00_temp_5F00_250915.xlsx

您能否请查看我的设计规格以检查它们是否正确?

此外、我还有几个具体问题:

1.在“关于 UCC25640x LLC 谐振控制器的常见问题解答、第 1.12.2 节电池充电器设计示例“中、我看到典型 Vout 为 58.7V、最大值小于 71.2V。基于此、我将值设置为典型值= 48V 和最大值= 58.7V。在设计计算器中、输入 Vout = 48V 并将 ηOVP Ω 设置为 122.3%。 这是正确的方法吗?

2.我不完全理解 Kbms 选项。 控制器需要比较什么参数来决定何时启用或禁用突发模式?

3.计算器中找不到补偿和瞬态表的充分解释,所以我无法调整它。 您能否提供任何相关文档或指导?

非常感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请在下面找到我的解释:

    1.您的方法不正确。 您应该将大约 150%设置为  ηOVP Ω、并根据它调节辅助电路。  

    您需要做的是:

    您应创建两个 Excel 表、一个的输出为 48V、另一个的输出为 58.7V、然后在两个设计计算器中使用相同的磁性元件。 然后、检查并调整 满足 Excel 工作表要求的所有引脚组件的值、并且所有值都必须根据最坏情况下的情况进行设计。

    2. kBMT 选项为 BMTL/BMTH 比率。 通过此次编程、您可以对 BMTL 和 BMTH 值进行编程、若要了解突发模式如何使用这两个值 、可以参阅数据表的第 7.4.3 节。

    3.您可以查看常见问题解答文档的第 1.11 节 (https://www.ti.com/lit/an/sluaal2/sluaal2.pdf?ts = 1758010292811 和 ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC256404) 以了解补偿器设计。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sougata、

    非常感谢您的答复。

    ηOVP 我的理解:您是否建议我将 0 Ω 设置为 150%并通过反馈电路调整充电电压? 如果是、这是否意味着不会使用 OVP 功能本身? 72V 的电压对于电池来说过高。

    另外、关于您为 48V 和 58.7V 创建 Excel 工作表的建议、您能否说明在设计所有值时应假设哪些具体的“最坏情况“条件?

    对于实现 CC/CV、我目前参考常见问题解答文档 (www.ti.com/.../sluaal2.pdf) 的第 1.13 节、我的参考设计是 PMP40766 (www.ti.com/.../PMP40766)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想说 的是、在电压下保持 ηOVP μ A、从而保护辅助电路(非反馈电路)和电池。 假设您的所有元件 在辅助电路轨中可承受高达 100V 的电压、并且输出端的电池可承受高达 70V 的 电压、那么您应将 ηOVP μ A 设置为 60V 以保护电路。  

    因此、在最坏的情况下、将会具有最高开关频率 (Voutmin 和 Vinmax 时的 Mmin) 以及最低开关频率 (Voutmax 和 Vinmin 时的 Mmax)。

    如果在 CC-CV 参考设计中使用运算放大器、则可以查看以下文档来参考补偿器设计:

    https://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf?ts = 1758188390193 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sougata、

    感谢您发送编修。

    总结一下您的回答、我的理解是、应将 Δ ηOVP 设置为电池(或辅助电路)可以安全承受的电压电平、并且设计应确保在预期的 Vin 和 Vout 范围内稳定运行。

    我将更详细地研究您分享的文档。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您答对了。

    此致、

    Sougata