This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:关于 TPS259802ONRGER 和 TPS16630RGER 反极性保护的问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568715/tps25980-question-about-reverse-polarity-protection-on-tps259802onrger-and-tps16630rger

部件号:TPS25980


工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在评估两个电子保险丝器件的使用情况:

  • TPS259802ONRGER

  • TPS16630RGER

我的应用不仅需要过压、欠压和过流保护、还需要过流保护 提供反极性保护 (即当输入电源意外反向连接时:VIN+连接至 GND、VIN-连接至 VIN 引脚)。

阅读数据表后、我发现了有关以下内容的说明:

  • 过压/欠压阈值

  • 电流限制和故障行为

  • 一些应用手册中的反向电流 (OUT→IN)

但是、我不清楚这些器件中是否有任何一个 在内部支持输入电源的反极性保护 (阻断施加到 VIN 的负电压)。

Point right 您能否澄清:

  1. TPS259802ONRGER 和 TPS16630RGER 是否在其输入引脚上具有内置反极性保护?

  2. 如果不是、TI 推荐与这些电子保险丝器件结合使用哪种用于反极性保护的外部电路? (例如肖特基二极管,背对背 MOSFET,理想二极管控制器等)

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hieu Tran Trong:

    两种器件都没有 RPP 或 RCB。 对于 RCB、通常需要背对背 FET 配置。

    RPP 可以通过电子保险丝 GND 与系统 GND 之间的单个二极管来实现。  

    此致、
    Arush