This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78706Z100:FS 烧录文件

Guru**** 2924980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566427/bq78z100-fs-burning-file

器件型号:BQ7870Z100
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我想知道 BQ78706z100 是否支持 BQstudio GUI 中的 FS 烧录文件、客户只能读取 srec 文件

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已指定、并将在可能的情况下进行审查、同时请附上相关文件、如.gg/.log/.srec。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我不需要帮助查看.srec 文件、我只想检查.fs 文件是否可用于固件编程、对吧?

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈意见? 谢谢

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    您能否分享此处正在使用的.bqz 文件? 这可在 bqStudio 存储在文件资源管理器中的 config 文件夹中找到。

    我会问这个原因、因为在检查 v0.06 版本时、它能够通过“golden image“选项卡拉取.bq.fs、但似乎.bqz 没有这个:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    客户正在使用 V0.05 版本、他们如何获取您的 0.06 版本? 如果他们使用 v0.06、或许可以拉取.bq.fs、对吧?

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    您可以共享 v0.06 固件吗? 现在、客户看到了 v0.06 .bqz 文件、也可以通过“golden image“选项卡拉取.fs、但他们希望我们共享 v0.06 的正式固件、如 TI.com 所示、我们只发布了 v0.05 固件。

    BR

    琥珀色