This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820EVM:MPPT 优化

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552864/bq25820evm-mppt-optimization

器件型号:BQ25820EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25820BQ25750

工具/软件:

大家好、我们正在尝试了解 BQ25820 的 MPPT 功能。 附件是我们使用 24V 太阳能电池板获得的数据。

结果似乎没有 MPPT。  

应该做些什么来改进它?

谢谢

已通过 3 分钟计时器启用 MPPT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoper、

    发生这种情况时、您能否提供寄存器转储?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的回答。 请参阅寄存器(根据附录)。

    BRegards、

    Chris

    e2e.ti.com/.../bq25820_2D00_REG_2D00_0814.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoperson、

    您的寄存器数据表明 MPPT 操作正在工作。 到底发生了什么事情、让您认为它不是? 我不确定您提供的图表中发生了什么情况。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    根据该图、太阳能电池板往往会下降(开始和结束部分)。 仅在中间部分保持稳定。

     当太阳能电池板掉落时、天气变得多云。

    我们可以调整任何设置((IC 或周围的元件)来 防止这种情况发生?  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoperson、

    时间标度是多少?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    大约 3 分钟。 请参阅附加导出的文件。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../BQ25820-Result.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoperson、

    约 3 分钟。 请参阅附加导出的文件。

    我认为这对应于您设置的 3 分钟计时器、在找到 MPPT 电压后、它应该在 3 分钟后重新开始寻找。 如果禁用 MPPT、是否仍然看到这种行为? 发生此行为时、它是否主动查找 MMPT 设定点?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    如何确定它正在主动寻找 MPPT 设定点?

    我们尚未对其进行测试、但尚未禁用 MPPT。  

    您建议使用更长或更短的计时器吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoperson、

    如何确定它正在积极寻找 MPPT 设定点?

    BQ25820 应具有 MPPT_STAT 位 REG0x22[1:0]。 但是、数据表中有一个拼写错误、将该位标记为保留、这导致 BQ25820 GUI 不包含该错误。 但是、它可以使用 BQ25750 GUI 进行访问、或查看 BQ25820 GUI 中的位 1/0。

    您建议使用更长或更短的计时器吗?

    如果你不希望它被频繁地打,我会建议一个更长的时间。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们进行了一些测试、将搜索时间更改为 20 分钟。

    但我们确实会看到电压和电流也在振荡。

    是否有办法防止这种情况或这种情况正常? “你以为你赢了吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 这是美国在星期一度假。 团队成员将研究此问题、明天再联系您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christioperson,

    如果您在找到 MPPT 点后禁用了 MPPT ,并手动强制它每 20 分钟扫描一次,您是否会看到任何变化?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、发生振荡电压和电流的频率会有所提高。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoperson、

    感谢您的耐心。

    您是否可以尝试将 VAC_DPM REG0x08 增加至您希望太阳能电池板输入降至的最小值? 例如 20V。

    此致、

    基督教。