This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74501-Q1:LM74501-Q1 和 LM74502-Q1

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74501-Q1, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561110/lm74501-q1-lm74501-q1-and-lm74502-q1

器件型号:LM74501-Q1
主题: LM74502-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

  LM74501-Q1 可在不使用 TVS 的情况下使用。

可能是 LM74502-Q1 在没有 TVS 的情况下使用的、数据表中有两个电路。

 LM74502-Q1 可以在没有 TVS 的情况下用于 48 伏系统吗?

您建议使用电视还是不需要

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabbza:

    TVS 是瞬态电压抑制器、用于保护 IC、同时 IC 为下游提供保护。

    如果 48V 系统没有任何可能损害 IC 的脉冲、则可以避免使用 TVS。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    如果输入电压为 60 伏且输出钳位在 30V、则如何计算 MOSFET 温度。 拉电流为 300mA

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabbza:

    最大功率耗散为 (VOUT LOAD-VIN) xLOAD = 9W、但仅为瞬态。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    没错、瞬态功率耗散为 9W。

    如何计算功率耗散、以及 必须如何选择 MOSFET 以实现安全工作区域。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabbza:

    不会有任何持续的高功率耗散。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我还有一个问题。

    上述设计 SMBJ58A VCLAMP、max 为 93V、Vs 引脚的最大额定值为 65 伏。

    是否合适?  

    https://www.ti.com/lit/an/slvae37/slvae37.pdf?ts = 1757417496937

    VCLAMP、max 必须低于 Vs 引脚的最大额定电压 65 伏、不能吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabbza:

    我们不使用 TVS+进行任何正侧钳位、实际上它的存在只是为了阻断 TVS 的电源路径、否则会导致电池短路。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该在应用手册和数据表中提到 — 它会让我失控  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    我将此值作为反馈。

    此致、

    Shiven Dhir