This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H-Q1:寻求有关 48V ECU 设计保护 IC 的指导

Guru**** 2810865 points

Other Parts Discussed in Thread: INA300, LM74910H-Q1, LM5148-Q1, LM74502H-Q1, LM74703-Q1, INA230, LM74900Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568041/lm74502h-q1-seeking-guidance-on-protection-ics-for-48v-ecu-design

器件型号:LM74502H-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74703-Q1INA230、INA300 、LM5148-Q1、LM74910H-Q1、 LM74900Q1EVM

工具/软件:

您好、

我在设计一个由 48V 汽车电源供电的 ECU PCB、该 PCB 必须包括反极性、过压、欠压、过流和 ESD 输入保护。 经过几小时的初步研究后、我确定了一个似乎符合要求的 TI 器件简短列表、但我很感激在以下三点方面提供指导:

1) 以下所列器件是否有更好或更具成本效益的替代产品(供货情况/库存问题)?
2) 从输入连接器到降压转换器的保护设备的建议顺序是什么?
3) 您是否会为 48V 汽车 ECU 输入级推荐更好的 IC 组合(或任何缺失的器件类型)?
我入围的器件包括:
1.反极性/过压:LM74502H-Q1、LM74703-Q1
2.过流/电流感应: INA300、INA230
3.降压转换器:LM5148-Q1
降压转换器负责将 48V 转换为 12V 并分别转换为 3.3V @8A。