This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566444/lm5146-q1-lm5146-q1

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5146

工具/软件:

您好、
我对与 LM5146 IC 的 RT 引脚连接的电阻值有疑问、如果我保持电阻开路(与 RT 引脚连接以代替 100k Ω)、 LM5146 将会发生什么情况?
是否产生 PWM 脉冲? 如果它不产生 PWM 脉冲、为什么?
您能否解释一下 RT 引脚处电阻开路的这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您将需要在 RT 引脚上提供一些电阻、因为控制器试图在该引脚上设置一个稳定电压并使用产生的电流来设置 FSW。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没有将电阻与 RT 引脚连接、则无法生成 PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 另外还请查看产品文件夹中的引脚 FMA 文档。