This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:TPS63901YCJR 输出卡在 1.8V

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568064/tps63901-tps63901ycjr-output-stuck-at-1-8-v

器件型号:TPS63901


工具/软件:

您好的团队、  

此 (TPS63901YCJR) IC 不提供 3.3V 的输出、它始终提供 1.8V 电压。根据原理图、如果我将 SEL 引脚设置为高电平、它应该提供 1.8V 电压、如果我将 SEL 引脚设置为低电平、它应该提供 3.3V 电压。然而、无论 SEL 配置如何、输出都保持在 1.8V。您能帮助我了解为什么发生这种情况、还是让我知道我的设置中是否缺少任何内容?

我在下面附上了原理图、

此致  

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Arun:

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Arun:

    您能否快速测量 R44? 36.5kΩ 是否正确? 还是安装了错误的 0Ω 电阻器?

    此致

    Lei