This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137F-Q1:有噪声输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568656/lm5137f-q1-noisy-output

器件型号:LM5137F-Q1


工具/软件:

我使用计算电子表格中的建议值实现了具有单个交错式 12V 输出的 LM5137F-Q1。 我看到一个相当嘈杂的输出、无法达到完整的设计输出功率。 在不指示任何故障(nFault1/2 高电平)的情况下、它停止运行。  

我的实现与 SR051B 参考设计之间唯一真正的区别是补偿电路值。 我的实现方案使用电子表格中的推荐值、但 SR051B 不使用。 我将尝试更改我的值以匹配参考设计、但建议应该是我遵循的内容。

补偿电路如下所示。

输出波形如下所示、黄色来自我的电路、蓝色来自具有相同输入电压的 SR051B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了两个通道使用相同带宽设置的照片...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了跟进进一步的状态... 调整过流阈值后、我现在能够达到全输出功率。 我仍然希望获得一些有关降低输出开关噪声的方法的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我建议使用快速入门计算器来提供补偿(确保降低电压的陶瓷 Cout)。 就输出噪声而言、(1) 使用具有高 SRF 的电感器在高频率下保持尽可能高的电感阻抗(实际上是低 EPC)、以及 (2) 在测量点使用 0603 电容器来测量噪声。

    此致、

    Tim