This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:适合此类设计条件吗?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51770, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565567/lm5177-is-lm5177-suitable-for-such-design-conditions

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他部件:TPS55289

工具/软件:

输入电压:直流 4.8V~18V@45W

输出电压需要 2 组:

                           VCC 输出电压可调节:3.3V/5V/10V/12V、15W

                           2.VBL:12~24V 可在此范围内调节、要求 30W

LM5177 是合适的 IC 吗?或者您有更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好?? ?

    您似乎正在搜索 2 种不同的输出电压、因此我建议对 VCC 使用最佳 IC、并可能对 VBL 使用另一种最佳 IC。

    LM51770 能够创建两个输出电压、但对于给定的电压和功率额定值、可能的 TPS55 系列中有 2 个器件是更好的解决方案。

    请允许我将您的请求转发给正确的人。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好吗??

    感谢您的联系。

    我能否知道这两个项目的大规模生产日期?

    对于 Group1、建议使用 I2C 可编程降压/升压转换器 TPS55289。

    对于 Group2、目前发布的降压/升压转换器只能支持高达 22V 的输出电压。 对于更高 Vout 的应用、更建议使用 LM5177。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    1.如果 TPS55289 用于第一个 VCC 输出电压、单个输出电感器是否可以实现 3.3V/5V/10V/12V?

    2. LM5177 是否可以使用 MCU 生成 PWM 信号来根据占空比调整输出电压? 所示。

    VBL 输出电压可在 12V 至 24V 之间调节。此电压是否设置为提供面板背光电压?

    是否有任何其他 IC 建议?

    我们计划在三个月内开始大规模生产。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    问题 1:是否需要单个器件具有多路输出? 如果是这样、TPS55289 就可以提供支持。 TPS55289 是可通过 I2C 进行编程的降压/升压器件、因此还可以通过 I2C 寄存器对输出电压进行编程。

    对于问题 2、我将请 LM5177 专家回答这个问题。  

    谢谢。

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题 1、该器件允许将输出电压调节到 3.3V、5V、10V 或 12V。 由于电源通常包含输出电感器、因此问题在于是否可以在全部四种电压设置中有效地施加单个输出电感器

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、我认为单个电感器也可以。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好?? ?、

    很抱歉在 LM5177 回答您的问题时出现延迟。

    是的、您可以使用来自 MCU 的数字信号来控制 LM5177 的输出电压、请参阅此处: https://www.ti.com/document-viewer/LM5177/datasheet#GUID-64244BF7-F1FE-4D30-8C34-0BE16FB072A0/GUID-29277EC4-5296-4CC5-9A73-4BBB88CC8A99

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢所有专家回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢所有专家回答我的问题。