This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867C-Q1:在启动时序时同时提供 PWM 和 EN 是否存在任何风险

Guru**** 2588775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568207/lp8867c-q1-is-there-any-risk-in-providing-pwm-and-en-at-the-same-time-at-start-up-timing

器件型号:LP8867C-Q1


工具/软件:

您好、团队、

从时序角度来看、需要在 EN 之后经过一段时间后提供 PWM。 如果客户的系统 EN 和 PWM 一起提供、是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的专家会检查和更新你很快..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    通常、EN/PWM 信号可以一起施加。  在 SOFT_START 和 BOOST_START 状态之后、PWM OUT 将激活。

    此致、

    Suchen Dong