This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5815:失调电压调试

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567419/lp5815-offset-debug

器件型号:LP5815


工具/软件:

尊敬的专家:

客户正在 对 LP5815 LED 驱动器进行一些初步测试。 当将相同的引擎模式分配给两个不同的输出时、他们会看到~15ms 的时序偏移。 具体来说在此处圈出的点处(即输出 0 在输出 2 之前 15ms 变为 0 PWM)。 偏移是否与预期的类似? 这是什么原因? 对于应用、它们需要在两个不同输出之间对齐时序。  

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    这不是预期的偏移量。 您能否帮助读取 4 PATTERNx_SLOPER_TIME (T0、T1、T2、T3) 和 2 PATTERNx_PAUSE_TIME (T0、T1) 的寄存器映射值?  

    BR、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LP5815_5F00_RegisterDetails-_2800_2_2900_.txt

    尊敬的 Leon:

    请参阅随附的寄存器详细信息!

    此致、

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的专家将在下周检查并更新您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    希望您做得好。

    我们通过电子邮件跟踪此主题。 我会通过电子邮件将评论发送给您。

    此致、

    Felix