This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220 与 TPS25751 或 TPS25762-Q1 等 PD 控制器的兼容性

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, HD3SS3220, HD3SS3212, TUSB8042A, TPS25751, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559547/hd3ss3220-compatability-of-hd3ss3220-with-a-pd-controller-like-the-tps25751-or-tps25762-q1

器件型号:HD3SS3220
Thread 中讨论的其他器件: HD3SS3212TUSB8042ATPS25751、TPS65987D、 TUSB522P

工具/软件:

从阅读 HD3SS3220 的数据表来看、IC 似乎通过 CC 线路向 UFP 执行一些功率广播。 这是否意味着它不能与 PD 控制器一起使用? 在我的设计中、我希望通过 5V、9V 和 15V 的 PDO 支持电力输送、并在可翻转方向的 USB-C 端口上提供额外的 PPS、并对超高速 5Gbps 信号进行多路复用。 这将是下行端口。  HD3SS3220 是否适合在这种情况下使用、或者是否有另一种解决方案不会发生这种功率协商冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会看到一篇类似的文章、 其中推荐了 TPS65987D、不再推荐用于新设计。 您是否建议将 TPS25751 与 HD3SS3212 无源多路复用器配合使用? 您能否阐明使用 HD3SS3212 的布局限制? 对于使用 TUSB8042A 的分布式集线器应用、如果带有 HD3SS3212 的 TPS25751 与 TUSB8042A 位于单独的电路板上、是否需要线性转接驱动器 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karun:

    我建议将 PD 控制器与 HD3SS3212 配合使用、是的。 HD3SS3220 无法使用、因为它不会实现任何 PD 功能、这意味着它最多可提供 5V3A 的电源。

    HD3SS3212 应与 HD3SS3220 相同的 TX/RX 通道布线、主要问题是确保 PD 控制器正确翻转多路复用器。

    如果您不需要 DP 交替模式功能、那么具有 HD3SS3212 的 TPS25751 就应该适用于此应用、只要 TPS25751 可以通过 SEL 引脚控制多路复用器即可。

    对于使用 TUSB8042A 的分布式集线器应用、如果 TPS25751 和 HD3SS3212 位于 TUSB8042A 之外的单独电路板上、是否需要线性转接驱动器 ?

    对于更长的系统、是的、最好实现 TUSB522P 等转接驱动器。 我们还有一些转接驱动器多路复用器、例如用于源端应用的 TUSB546、这可能也适用于您的应用。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karun:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan