This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:一些问题

Guru**** 2557670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559411/tps65987d-some-questions

部件号:TPS65987D


工具/软件:

您好的团队、

  • 是否有办法确保即使在硬复位后也发送供电能力?
    发生硬复位后、不会发送供电能力、从而阻止充电和通信恢复。 (HT4P_A9Plus Restart_20250826)

  • 使用以下设置时、与 iPad 的通信将被禁用。 (充电仍有效。)
    其他平板电脑(如 Galaxy 或 Surface)可以充电和通信、而不会出现任何问题。
    设置任一选项都会阻止 iPad 通信。
    1.禁用地址 0x47 处的模态操作端口[34]
    2.禁用寄存器 0x51 处的显示端口 SVID [0]
    是否有任何可能的原因?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    是否有办法确保即使在硬复位后也能发送供电方能力?
    发生硬复位后、不会发送供电能力、从而阻止充电和通信恢复。 (HT4P_A9Plus Restart_20250826)

    您是否有此案例的 PD 日志? 如果作为源进行连接、我们应该始终看到在硬复位后发送拉电流上限消息。 如果您的器件是 DRP、则可能是作为受电方进行连接的。

    在以下设置下、将禁用与 iPad 的通信。 (充电仍有效。)
    其他平板电脑(如 Galaxy 或 Surface)可以充电和通信、而不会出现任何问题。
    设置任一选项都会阻止 iPad 通信。
    1.禁用地址 0x47 处的模态操作端口[34]
    2.禁用寄存器 0x51 处的显示端口 SVID [0]
    是否有任何可能的原因?

    您的产品是否支持 ALT 模式? 看起来 iPad 正在进入 DP 交替模式。 删除这些位会导致 iPad 不会进入任何交替模式、我的假设是、它只能在 USB2/USB3 下工作。 您能给我发送 ipad 连接和三星平板电脑的 PD 日志吗?

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的答复。

    您是否有此案例的 PD 日志? 如果作为源进行连接、我们应该始终看到在硬复位后发送拉电流上限消息。 如果您的设备是 DRP、则可能是您作为受电方进行连接。

    我从 DRP 切换到 DFP、但没有效果。


    无法将日志文件附加到线程。
    我想通过私人消息或电子邮件与您联系。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我离开办公室,直到星期三请随时私人消息我的日志文件!

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的答复。
    请允许朋友请求发送私人消息。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    将立即发送!

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您的日志。 我看了一下、好像我们在硬复位后发送了源电容。 对于软复位、我们不是预期的那样。 这是因为我们在切换数据角色、所以拒绝 VCONN 交换。 您可以尝试以下 PJT 文件并在其中启用 VCONN 交换吗?

    e2e.ti.com/.../Galaxy-A9Plus-Restart_5F00_V100.wmc

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的答复。
    我也会尝试项目文件。
    我想问一件事。
    日志的第 165 行以硬复位结束、似乎未传输源上限。
    你对此有何看法?

    问题是、发送并重试供电方能力 150 次(大约 10 秒)后、会发出硬复位、并且该过程停止。
    如果可以使用以下任何方法、请告知:
    1.是否可以重新启动 150 次重试循环?
    2. 150 次重试的时间间隔(大约 10 秒)可以延长到 20 秒或更长时间吗?
    3.是否有其他对策计划?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    对于非 PD 器件、我们将发送多个源上限、直到远端响应、然后进行硬复位。 我不确定我们是否可以在未断开连接的情况下重新发送该突发、但如果您将外部 EC 连接到系统、则可以发出发送供电方 CAP 命令、或者您可以通过在 TRM 中发送 DISC 4CC 命令来模拟断开连接。

    请告诉我最新的结果!

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的答复。
    这是否意味着我需要在硬复位后从外部进行处理以重新发送?
    我想在多次传输后进行硬复位后再次发送。
    有没有办法做到这一点?

    [quote userid=“497502" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559411/tps65987d-some-questions/6028795 150 次重试间隔(大约 10 秒)是否可以延长到 20 秒或更长?

    还请告诉我这是否可行。

    更改 VCON 设置没有任何影响。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您的更新!

    让我花一天时间来看看这个。

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我可以得到你的答复吗?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    这是否意味着我需要在外部处理它以便在硬重置后重新发送?

    这是正确的、否则如果存在连接、您可以使用 SSRC 命令发送源上限。

    [报价 userid=“497502" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559411/tps65987d-some-questions/6032143
    2. 150 次重试的时间间隔(大约 10 秒)可以延长到 20 秒或更长时间吗?

    还请告诉我这是否可行。

    更改 VCON 设置没有任何影响。

    [/报价]

    感谢您在此处进行了 VCONN 交换的更新。 遗憾的是、我们无法更改固件以将其扩展到不同的间隔级别。

    谢谢您、

    Kevin