This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC25660:PUCC256602DDBR 标识问题

Guru**** 2588785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568639/ucc25660-ucc25660-pucc256602ddbr-marking-issue

器件型号:UCC25660


工具/软件:

您好:

我们刚刚从库存中提取 2024 年 11 月订购的旧器件、这些器件本应是 UCC25560x 系列的–02 版本。 我们发现标识为 UCC256601

参考:订单号  T05354611

我找到了另一个 E2E 帖子、其中有其他人遇到 了相同的问题、请参阅 UCC25660:PUCC256602DDBR 标识 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛

根据该帖子、这可能会导致封装错误标记。 有没有知道我们是否有标记为–01 的–02 版本?

谢谢、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    遗憾的是、当我们拿到器件时、它们在编程为 UCC256602 之前预先标记为 UCC256601。 测试方法确保、它会查看在移除交流电源后是否尝试打开 x 电容器放电。  

    请注意:我们发布了 UCC25661 系列、现在您可以对 UCC2566612 进行样片认证。 我们没有发布 UCC256602 的计划。 这是引脚对引脚的传输、但 TSET 分频器值已经发生了变化。 现在、调整 OCP 和 OLP 阈值要容易得多。 此外、 新计算器 更易于使用。  

    希望这能回答您的问题。