This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751S 电源/数据角色规格和设置

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564925/tps25751-tps25751s-power-data-role-specification-and-settings

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

工具/软件:

您好、

我正在评估打印机应用程序的 TPS25751S、我对电源/数据角色的规格描述和行为有几个疑问。

Q1.关于 TI 主页上的规范

➤TPS65987D
・电源角色 DRP、受电方、供电方
→Ω DRP。 (取决于协商,受电方或供电方)、受电方、供电方
・数据角色 DFP、DRD、UFP
→DRD。 DFP(主机)、UFP(器件)

➤TPS25751S
・μ F 电源角色 DRP、受电方
→Ω DRP。 (取决于协商,受电方或供电方)、受电方(无供电方)
・数据角色 DFP、DRD、DRP←UFP?
→红色的“DRP"实际上“实际上是 UFP 的一个错误吗? 如果有误、则应与 TPS65987D 相同。

✓在 TPS25751 的 USBPD 应用程序自定义中、可以按照图 1-1 所示设置仅电源。
但在上述电源角色规范中没有描述“供电方“。
这是否意味着操作具有不同的含义?

问题 2: ◎TPS25751S 设置中带有 T Ü V 标记的候选项选择

・我们的终端设备是一台打印机。 通信端口将从 USB Type-B 取代为 Type-C、并假定为上游主机供电。
但是、如果连接了笔记本电脑(不需要电源)、上行侧可为 500mA 提供 5V/VBUS。
在这种配置中、我们应该选择蓝色圆圈还是紫色圆圈?

・如果选择蓝圈、则不特别需要灌电流、因此不会连接外部 FET。
在这种情况下、电路配置必须与此完全相同吗?

・如果选择紫色圆圈、PDC 将仅为源。
在这种情况下、如果上游器件也是仅供电方、那么两个源不会发生冲突并导致问题吗?

问题 3 在 Web 设置中、出现以下顺序。 了解处理是按此顺序执行的是正确的吗?

◯电源角色:
・进程交换到受电方→将进程交换到受电方
・启动切换至受电方→开始切换至受电方
・进程交换到供电方→将进程交换到供电方
・启动切换至供电方→开始切换至供电方

◯数据角色:
・进程交换到 UFP→将该进程交换到 UFP
・启动切换至 UFP→开始切换至 UFP
・进程交换到 DFP→将进程交换到 DFP
・μ s 启动切换至 DFP→开始切换至 DFP

例如、有时会选中“Process(进程)“、但不选中“Initiate(启动)“。
这种设置的含义是什么?

从措辞来看、它看起来像:

  • “处理交换到 UFP“是指接受从上游器件切换为 UFP 的请求、

  • 而“发起切换至 UFP“则意味着 PDC 侧本身会发起切换至 UFP 的操作。

这种解释是否正确?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    感谢您联系我们。  

    这是否意味着该操作具有不同的含义?

    TPS25751 可用作 DRP 或功率高达 100W 的纯受电设备。 如果 TPS25751 是 仅供电配置、则最大功率为 15W (5V/3A)。

    在此配置中、我们应该选择蓝色圆圈还是紫色圆圈?

    我的理解是、打印机 可以为连接的任何接收端供电。 主机设备(如 PC 笔记本电脑)作为源连接。 如果我的理解正确、则打印机必须在连接供电方后执行电源角色切换为受电方。  打印机需要是 DRP 才能在受电方和供电方之间切换。  此外、仅供电配置仅允许 15V 最大功率。   考虑到这一切、我会为您的应用选择蓝色圆圈。  

    如果选择蓝色圆圈、则并不特别需要灌电流、因此我们不会连接外部 FET。
    在这种情况下、电路配置必须与此完全相同?

    如果灌电流路径上不需要电流、则我 同意移除外部 FET。  我建议将打印机的受电 PDO 设置为 5V/0A。 这将允许控制器接受电源与打印机之间的电源否定合同、但电源不会影响打印机。  

    此解释是否正确?

    是的、您的理解是正确的。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katilynn:

    如果灌电流路径上不需要电流、那么我 同意移除外部 FET。  我建议将打印机的受电 PDO 设置为 5V/0A。 这将允许控制器接受电源与打印机之间的电源否定合同、但电源不会影响打印机。  [/报价]

    感谢您的答复。
    为了确保我的理解正确:在打印机不使用灌电流电源路径的情况下、不需要外部灌电流 FET、并且 VSYS 引脚、GATE_VSYS 和 GATE_VBUS 都可以保持未连接状态。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    根据我的理解、您的设计需要 5V 电源。 此外、在连接供电方后、打印机 会将其电源角色切换为受电方。 受电方不会从系统中汲取任何电流。 如果我对您的系统的理解正确、则不需要外部灌电流 FET、并且可以将其移除。  

    我建议将 VSYS 连接到 GND、但 GATE_VSYS 和 GATE_VBUS 可以保持未连接状态。  

    谢谢你和贝斯特,

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katilynn:

    [引述 userid=“660374" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564925/tps25751-tps25751s-power-data-role-specification-and-settings/6037619 ]我建议将 VSYS 连接到 GND、但 GATE_VSYS 和 GATE_VBUS 可以保持未连接状态。  [/报价]

    由于 VSYS 引脚用于检测外部灌电流路径、如果未使用该路径、则将其保持未连接状态是否存在问题? 它是否需要连接到 GND?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的答复。

    VSYS 引脚 连接到 GND 是因为其 被赠方使该引脚保持稳定并使其免受灌电流 OVP 的影响。

    谢谢您、

    Katilynn