This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830A-Q1:其他故障场景

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568141/tps25830a-q1-other-fault-scenario

器件型号:TPS25830A-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

我们在  外接板中使用 TPS25830AQWRHBRQ1。 但仅在这几个电路板中显示了故障信号指示。  

但我们在下一节中看不到故障  

  1. 输出电压(短路或过压)
  2. CC 引脚 (短路或过压)
  3. USB D+和 D- (短路或过压)
  4. 电流检测电阻器正常  

看到所有内容都很好后、我们就用尽了调试点。

 

您能给我们提供其他调试点建议吗? ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    打开系统后、故障是否立即生效?  还是以任何方式加载端口?

    我正在查看您通过电子邮件共享的原理图、没有什么特别之处。  您的测试结果是正确的。

    只有几个想法 — 您处于客户端模式还是 CDP 模式(CTRL1 为低电平还是高电平)?  如果处于 CDP 模式、您是否能够为端口上的 Type-C 器件充电?  如果切换 EN 引脚该怎么办?

    此致、
    Eric