主题中讨论的其他器件: USB2ANY
工具/软件:
所需指导:.bin在不使用 TI 硬件的情况下生成 TPS25751
在我的设计 TPS25751SRSMR ,以及连接的 EEPROM (24LC512-E_SN) 中,我希望在 DPR 中运行,并希望使用 GPIO 0 作为输入,将角色从源端切换到接收端。 我的 PCB 已准备好并可安装组件。 GPIO 0 将检测 3VDC 以做出决策。 请帮助我解决以下问题
e2e.ti.com/.../Schematic-TPS25751.pdf
我正在使用 TPS25751 需要.bin根据我的配置设置生成(或等效的闪存映像)用于 EEPROM 编程。
我已安装 USBCPD 应用程序自定义工具 (v1.1.1) 并创建了所需的工程、包括 GPIO 映射和 PD 接收端配置。 然而、我面临以下挑战:
-
。 “构建工程/生成二进制文件“ 选项在我的安装中不可用
-
我 I²C 使用该工具无法识别的第三方 USB 转 I ² C 桥接器 (FT200XD / CJMCU-200)。
-
该工具显示错误:“Error: Failed to connect: no port found“(错误:连接失败:未找到端口)—阻止我生成输出文件。
-
我的目标只是 生成配置
.bin文件 (或/).json.hex我可以使用我自己的方法编程到 EEPROM 中、而无需像这样的 TI 硬件 USB2ANY 或 EVM。