This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:无输出电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750EVM, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567997/bq25750evm-no-output-voltage

器件型号:BQ25750EVM
主题: BQ25750 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们正在尝试使用 BQ25750EVM 评估模块、但在连接到电子负载和空载时没有输出。跳线位于手册中所示的出厂默认位置、并且电源正常 LED 亮起。 我们还可以通过 I2C 与之通信、而不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    我有几个问题可以帮助我们进行调试:

    1. 您可以共享 BQ25750 寄存器吗?

    2. 您的输入和输出电压是多少?

    3. 您是否有一个与电子负载并联的 1000uF 电容器? 这有助于电子负载更像是真实的电池

    此致、
    Ethan Galloway