This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:TO-220 的 θ JA

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM341, LM7800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568432/lm7800-theta-ja-of-to-220

器件型号:LM7800
主题中讨论的其他器件:LM341

工具/软件:

你好、团队

您能说明一下 TO-220 的 θ JA 是什么吗?  

我不确定哪个是 true、 22.6°C/W 或 54°C/W、如下图所示。  我不仅要确认  LM7800 以及 LM341 等其他 TO-220 器件的此值 。

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San

    正确的图为 23.9'C/W、适用于数据表末尾的所有 NDE 封装 OPN。 该表更具权威性、脚注错误。

    脚注似乎是从早期版本 (SNOSBT0J) 复制过来的、并且保持不变。 感谢您提请我们注意、现在已将其记录下来进行更正。

    此致、

    Gregory Thompson